オイルジョッキ ロングノズルのレビュー

平均満足度 4.53 (535件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ
モノタロウ
549 / 税込 604
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
535件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-03
用途:
携行缶
対象商品:
74267252

いつも走りに行く際、携行缶からガソリン補充用として
使用しています。
保管場所から、GSまで距離があるので携行缶は必須です。
オートバイにはガソリン残量メーターないので、5リットルのこちらの商品選択しました。
オイルジョッキはエンジンオイル用とガソリン用と使用しています。

2026-03-20
用途:
自動車オイル交換

ロングノズルが便利。別途ジョウゴを必要としない。蓋付きであれば更に良かった。

2026-02-05
用途:
トラクターのミッションオイル交換
対象商品:
74267252

トラクターのミッションオイル交換用に購入。 ミッションオイル入れ口が微妙に入れにくい所にあり、ノズルが長く大容量の容器で助かってます。

高口 様2026-01-22
用途:
農機具のエンジンオイル交換

農機具のエンジンオイル交換に使うため購入しました。
コンバインとかオイル注入口の上がオープンでないのでオイル注入するときにこぼす場合がありますがこれだとホースが長いので助かります。

2026-04-03
用途:
オイル交換時

5Lを リピート使用していますが 小さな機械を扱う時には小さいほうが取り回しが良さそうだったので 2Lを購入してみました確かに取り回しは良くなりましたが ノズルの先の径は同じなんですねこれが細ければ とても使い易かったと思います

2026-01-11
用途:
エンジンオイル交換

以前使っていたものが短いノズル為、ロングノズルが使いやすいと思い交換しました。結果とても使いやすくて早く交換すればよかったと思いました。

2026-02-17
用途:
車のオイル交換にしよう
対象商品:
63405362

ノズルが長いので溢さずに入れることが出来るようになりました

2025-12-24
用途:
オイル交換等の保全作業にて

まぁロングノズルの利便性を知ったら、もう通常の長さのジョッキは選べませんね...車両整備などをやってる側としては、そのくらいの神商品です!

吉樹工業有限会社 様2026-03-29
用途:
自動車オイル交換
対象商品:
63405362

ワゴン車のオイル交換時に市販のオイルジョッキでは届かず毎回こぼしておりますがこの商品はホースが長く使い易くて良いです

株式会社ネクストネットワーク 様2025-11-20
用途:
自社のユンボのオイル交換に使用

ユンボのオイル口が奥まって狭いためこの商品を買いました
大変に便利です。

2025-11-05
用途:
オイル交換

原付のオイル交換時にこの大きさが小さからず大きからずでちょうどよい。

2025-10-27
用途:
エンジンオイル交換時に
対象商品:
63405362

今まで、2L用のジャッキを使用しておりましたが、
容量が足りず、3L用を購入しました。
容量が増えた事で満足してます。

2025-10-27
用途:
オイル交換時に

ノズルが長く、こぼすことなくオイルを注入することが出来ます。便利です。

2025-11-23
用途:
給油口のせまいエンジンに使用している。

ホースが長く、柔らかい材質なので振り回しが良いのでこぼれない。

2025-11-05
用途:
農機具のオイル交換

小型農機のオイル給油口とノズルの先の大きさが同じくらいで給油しづらくもう少し細ければ作業しやすい。

2025-10-22
用途:
農業機械のオイル注入

ロングノズルは奥まった位置や注入口のアクセスに障害物がある際に非常に便利しかし、小型の機械で注油口が小径や傾斜していると注ぎ口が大きくて注入できない。注ぎ口が小径(混合容器程度)だと使い勝手が良い。
せっかくのロングノズルが生かせない。
現在使用中のセミロングの小径注ぎ口に対して価格は魅力なので
オプションでも良いので、商品化を希望します

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-05
用途:
車のオイル交換
対象商品:
63405378

蓋付きの商品がもう少し安いとそちらにしたのですが
レビューを見ると蓋付きの商品は蓋のロックが甘いようで
ロックが固ければそちらにしたのですが。
使用後にノズルの先端がジョッキの中に固定できるとオイルで汚さずにしまえてなお良いと思います。

2人が参考にしています
2025-01-07
用途:
エンジン機械のエンジンオイル,ミツションオイルの注入に使う

エンジンオイル。ミツションオイルの入れ替え時に使用するため購入、 エンジンオイルの給油口が少し奥まった個所にあっても難なく使用できるので重宝しています。大は小を兼ねる,長いは短いを兼ねるので満足です。

1人が参考にしています
2024-12-10
用途:
車のオイル交換

現在オイルジョッキとジョウゴを使用していますが、エンジンのオイル注ぎ口にジョウゴを付けた時、安定が悪いのでロングノズルのこの商品を購入しました
まだ使用していないので使い勝手は分かりませんが、たぶん使いやすいでしょう

1人が参考にしています
スギウラサダオ整備 様2025-03-05
用途:
エンジンオイル交換時

かねてよりロングノズルのオイルジョッキが欲しかったのですが、各サイズの物があったのでそれを使用していましたが、値段が手頃だったので購入しました。
もっと早く買えば良かったです。