内・外ソケット 異径 黄銅製のレビュー
- 用途:
- 圧力計の取付
圧力ゲージ口径の変更、取り付けのために、こちらの商品を使用してみたが、簡単に取付けできて満足している。
- 用途:
- 機械作業
標準的な品物で,何ら支障無き使用できています.真鍮製ですのでさびもなく,長期に使えると思います.
- 用途:
- 配管工事
ブッシングにニップルと二つを使用せずに済むので重宝しております。
- 用途:
- 機械メンテナンス時
品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。
- 用途:
- 空圧配管
品質に問題は無く、安くていいですね。モノタロウブランドには無い接手もあるので拡充を願います
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 46629958
圧力計の取付に使用、ごく稀に1/8取付の物があり当方在庫が1/4でしたのでアダプターを介して取付ました。
取付も強度も問題ありません、安かったので在庫も含めて購入。種類も豊富なので助かります
- 用途:
- 配管の異種管接続時
径の違う配管を接続時に使用しました。
何の問題もありません。
- 用途:
- エアーコンプレッサー回りの配管に使用
- 対象商品:
- 46629958
ものによっては異常に高いのですが、こちらの商品はとにかく安い。大変満足です。品質も全く問題ありません。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
サイズも規定通りでスムーズにねじ込みができとても気に入ってます。
- 用途:
- SK14-12-SSスイベルジョイントの継手に使用
- 対象商品:
- 46630019
異形ソケットは問題なく使用できると思います。
一緒に購入した同じ1/2でしたが規格が違うのかスイベルジョイントのオス側が入らない。
- 用途:
- DIYの自動車整備の為
- 対象商品:
- 46629958
エアーチャックガンの圧力計交換時に、ガン本体と新しい圧力計のネジサイズが違う為購入、加工精度良好でシールテープの喰い付きも良くバッチリ変換接続出来ました、価格は信じられない安価で助かりました。
- 用途:
- 噴霧器の先端につける専用部品とのジョイント
- 対象商品:
- 46629985
手動噴霧器の先端につける工具とのジョイント用に購入しました。安価で品質も全く問題なく助かりました。
- 用途:
- 塗装ハンドピースをコンプレッサーにつなぐ
- 対象商品:
- 46629958
R1/4 から R1/8 へのサイズ変更に使いました。ほかに、プラグカプラー、継手 Rc1/8 × G1/8 も使いました。
無事につなげて、よかった。
- 用途:
- エアーゲージの取付に
- 対象商品:
- 46629985
エアーレギュレーターの修理時、穴径が違い取り付けできずに購入。
近くでは種類も少なく、値段も高いので、多種サイズがあり、値段も安くて助かります。
安いですが、精度、強度共に問題ないと思われます。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 46629967
タイヤの空気入れ付属の圧力計が信頼性がない為、工業用圧力計付け替えに使用、メーター側の3/8はネジが2山位しか掛からず、寸法が微妙な感じです、価格が安いので良しとします。