塗料・塗装の何でも質問講座
2-9 スプレーガン-名手への道(1) ガンの基礎知識
車の補修塗装ではスプレーガンの技能が大切だと言うことを理解できたと思います。見よう見まねで上手くなる方もおられるかと思いますが、基本を知って現場で鍛えられると言うのがやはり近道です。今回は、スプレーガンの基礎知識(主として、噴霧の原理やガンの機構)について解説します。
1.ガンの基礎知識
1.1 噴霧の原理
塗料を霧のような小さい粒子にして被塗物に吹き付ける方法を噴霧塗装、あるいは吹付け塗装と呼んでいます。吹付け塗装は、エア、エアレス、静電スプレー方式に大別され、この順に、塗着効率は向上します。エアスプレー技能をマスターすれば他の吹付け塗装も上手く操作できますから、まず、噴霧の原理と周辺技術を理解しましょう。
図2-61に示す霧吹きが液体を霧にする原理です。(2)
図2-61 霧をつくる原理(2)
さらに、図2-62では、空気が塗料ノズルよりも後方から噴射され、塗料出口が負圧になる様子を示しています。塗料を霧化する空気量が少ない時には、水鉄砲から発射されるようなひも状の噴出物になりますが、空気量の増加に伴い細かな霧になります。(5)
図2-62 空気圧によって変わる液体(塗料)の形態変化(5)
エアスプレーガンは、エアコンプレッサーで圧縮した空気と液体の塗料を混合させる機械工具です。塗料と空気がどこで混合するかによって、図2-63に示す内部混合式と図2-64に示す外部混合式の2方式のガンに分類されます。
図2-63 内部混合式エアスプレーガンの構造(タイル、モルタル、リシンガンなど)
(a)空気キャップの構造
(b)ガンの断面図
図2-64 外部混合式エアスプレーガンの構造
前者のガンには、リシンガンやタイルガンが該当し、空気は塗料をひも状に引きちぎると同時に、被塗物まで運ぶ役目をしますが、塗料を霧化粒子にすることはできません。
一方、外部混合式ガンは、負圧作用によりガンの出口(塗料ノズル)から出た塗料が空気と初めて接触する場所がガンの外部になります。この時、空気量は図2-64(b)に示すようにエア圧で自由に調節できます。噴霧粒子が小さい程、一般に塗装面の鏡面光沢度は高くなりますが、跳ね返りも多くなるので、ある程度の大きさの範囲になるように設定します。
例えば、図2-65に示すように、噴霧粒子を40μm程度にしようと思えば、低粘度(20mPa・s、水の20倍程度)の塗料では(空気量/塗料)の容量比は1000倍程度で足りますが、水の100倍程度と高粘度になると、(空気量/塗料)の容量比は2000倍以上になります。(6)
図2-65 噴霧粒子の大きさに及ぼす(空気/塗料)容量比の影響(6)
Xs:ザウタ平均粒径 QA:空気体積 Qp:塗料体積
我々がエアスプレーガンで塗装する場合、塗料粘度をおおよそ30-40mPa・s(水の30-40倍)に調整します。この場合、エア圧で(空気量/塗料)の容量比を1000-1500倍程度に調整すると、噴霧粒子は30μm程度になり、良い仕上がり外観を得ることができます。
使用可能な外部混合式ガンには、図2-66に示す3パターンのものがあります。
カップ容量が大きく、塗料の継ぎ足し回数が少ない。カップ底面が平らなため、塗料が入った状態でも置くことができる。
カップの角度を自在に変えられるため、細かい作業に適している。カップの中の塗料が自重で落ちるため、最後まで塗料を使い切ることができる。吸上式スプレーガンより軽い。
塗料を圧送タンクやポンプで送る方式のガン。同色を多量に使うコンベアライン塗装などには、圧送式が便利。
図2-66 外部混合式エアスプレーガンの種類
1.2 エアスプレー塗装装置
エアコンプレッサーで圧縮空気をつくり、エアトランスホーマーで吹付けに適した圧力に調整して、エアスプレーガンに搬送します。さらに、吹付け作業時には余分の噴霧塗料(スプレーミストあるいは、ダスト)を安全に排気するスプレーブースが必要です。
図2-67に示す一式がエアスプレー塗装装置です。(1)
図中のドレンコックを始業前に開け、空気の圧縮過程で生じた水や油を排出しておくことが大切です。もし、水や油が塗料中に混ざると、塗装、塗膜不良の原因になります。
(a) 装置一式
(b) スプレーブースの例
図2-67 エアスプレー塗装装置の構成(1)
1.3 エアスプレーガンの機構と調節(1)
図2-64に示す機構図を見てください。エアコンプレッサ(空気圧縮機)からの加圧空気は図2-64(b)に示すA点から挿入され、B点で塗料ノズル出口(塗料噴出口のC点)の周りへ行く空気と、空気キャップへ行く空気とに分岐されます。引き金は2段階で引くように設計され、1段目ではニードル弁は動かないので、C点に加圧空気のみが供給されます。その結果、C点は負圧状態になり、2段目でニードル弁が引かれる時に、塗料カップ中の塗料は吸引された状態でC点に来ます。C点で初めて加圧空気と混合し、霧になります。
図2-64(a)に示す空気キャップには中心、補助空気穴および側面空気穴(角穴)があります。中心穴と補助穴からの空気が塗料を霧化し、丸形パターンを作ります。角部の側面空気穴から噴出する空気でスプレーパターンを丸形からだ円形に押しつぶします。噴霧塗料は空気キャップの穴に付着しやすいので、作業の合間には空気キャップだけを取り外して、シンナーに浸せきしておきましょう。空気穴のつまりを防げます。ガンの洗浄手順については、次回、説明します。
1 スプレーガンの持ち方(1)
図2-68に示すように、人指し指と小指でガン本体を支持し、引き金を中指と薬指の2本で握ると、図2-66に示す重力式スプレーガンや圧送式ガンは安定します。吸上式ガンの重心は下方にあるので、引き金を人指し指、中指と薬指の3本で握ると良いでしょう。
図2-68 エアスプレーガンの調節箇所(1)
2 空気(エア)圧力の調整(1)
スプレーガンの引き金は2段階で動きます。塗料を入れない状態でこの2段階方式がわかるように練習してください。1段目は空気のみが出てきます。この時に示す圧力がエア圧です。エア圧力の調整は空気のみを出しながら図2-69に示すように、エアトランスホーマーで行います。
図2-69 エア圧力の調整(1)
さらに引き金を引くと、今度は塗料が噴霧されます。通常の作業では、塗装前に1段目まで引き金を引き、空気のみを被塗物に当て、小さなゴミを取り除きます。空気のみを出しながら、後述するスプレー操作の基本動作を繰り返し練習してください。
3 スプレーパターンの調整(1)
スプレーパターンは被塗物の大きさ、形状及び塗装方向に合わせて決めます。狭い、細い部分を塗るときは丸パターンを、大きな、広い面を塗るときはだ円パターンに調整します。空気キャップの角穴(つのあな)から出る空気がだ円パターンを作り、角の向きでだ円の形状を変えます。そして、空気キャップの角の方向がスプレーガンの運行方向になります。何はともあれ、「角(つの)の示す方向がスプレーガンの動く方向」だと身体に覚えこませてください。縦長だ円パターンで縦に動かすと、塗料がたれてしまいます。
角穴から出る空気量の調節は図2-70に示すように、ガンのスプレーパターン調節ネジで行います。調節ネジを閉める(時計方向)と、角穴から出る空気はなくなり、丸パターンになります。一方、調節ネジを開けて空気量を増やすと、だ円パターンができます。
図2-70 スプレーパターンの調整とガンの運行方向(1)
4 塗料カップの位置調節など
下向きにして塗る場合には、塗料がこぼれ出さないように塗料カップの位置を変えたり、僅かにこぼれても被塗物に滴が落ちないようにカップにウエスを巻き付けます。このような細かな注意が良い仕上がりにつながります。鋼管やパイプなどの下面を塗る時には、ガンを持ち替えたりしながら、余裕のある塗り方をしてください。(図2-71参照)
図2-71 塗料カップの位置調節
〔引用・参考文献〕
(1)坪田実:“ココからはじめる塗装” 、日刊工業新聞社、p.29-30, 79, 84-86, 90-96 (2010)
(2)中道敏彦、坪田実:“トコトンやさしい塗料の本”, 日刊工業新聞社, p.61, 75 (2008)
(3)坪田 実:“目で見てわかる塗装作業” 、日刊工業新聞社、p.72-91, 122 (2011)
(4)職業能力開発総合大学校編:“木工塗装法”、職業訓練教材研究会、p.77 (2008)
(5)桑田 透:“第58回塗料入門講座テキスト”, p.59, 60 (2017)
(6)樋口徹雄:色材、vol.42、4、p.156 (1969)
『塗料・塗装の何でも質問講座』の目次
第1章 塗料・塗膜の白化現象
-
1-1白く見えるとはどんなこと塗装面に現れる白化には水分が関与して、発生することが多々あります。
-
1-2散乱強度と隠ぺい力前回の図1-4は白黒がはっきりした良い結果でした。ポリマーと屈折率の差が小さいCaCO3粒子を分散させた塗膜は粒子/ポリマー界面で可視光線の多くは
-
1-3隠ぺい力に関する話題実際の塗装作業においては、図1-10(b)に示すように、下地が透けるため何回も上塗りをしたことがあります。
-
1-4塗装時に白化する現象とその解析 (1) 結露の発生高温多湿な梅雨時にスプレー塗装をすると、かすみがかかったように白くぼけてつやが無くなることがあります。
-
1-5塗装時に白化する現象とその解析 (2) 結露の防止結露とは空気中から水分が抽出される現象だと理解しました。
-
1-6水性塗料の白化現象とその対策木工用の水性ボンドは身の回りの接着剤としてよく使用されています。
-
1-7木工塗装テーブル面の白いシミ(1)前回までは塗装時や塗装過程での白化現象を取り上げましたが、今回と次回は我が家で起きた木工テーブル面の白化現象を取り上げます。
-
1-8白いシミの原因とは白化機構を示した前回の図1-30に妥当性があるかどうかを見極めたいと思います。
-
1-9白いシミの再現と解析実験前回示した図1-35の結果についてコメントすると次のようになります。
-
1-10白いシミの対策法質問(30)前回のQ&Aを読んでいると、白化の原因は塗膜中へ侵入した水がZn粒子/バインダー界面へ偏析することであり、白化にはガラス転移温度Tgの影響が大きく、
第2章 塗料と塗装のことはじめ
-
2-1塗料の必要条件と分類法第1章では塗料・塗装分野で見られる白化という欠陥現象を取り上げ、原因と対策を話してきたのに、第2章で何故「ことはじめ」になるのですか。
-
2-2塗料(液体)から、塗膜(固体)への変化前回から持ち越した (1)塗料の形態による分類、(4)塗膜なってからの分類法について解説してください。
-
2-3自動車補修塗装に必要な材料と器工具について(1)質問(10) 本章に対する著者の考え方については、既報2.1に示す答え(1)で示されていますが、いきなり自動車補修塗装とは、入門者にとって何だか難しい応用問題を与えられたようです。
-
2-4自動車補修塗装に必要な材料と器工具について(2)質問(20) フェンダー部打痕部の板金修正が終わったら、次はどうするのですか。答え(20) 打痕部面積の5倍程度大きく塗膜をはがし、鋼板素地を露出させます。
-
2-5自動車補修塗装工程について(1)今回も自補修塗装を取り上げます。板金修正で凹んだ箇所を引張り出し(既報図2-20)、塗膜をはく離した鋼板露出面(既報図2-22)からスタートします。
-
2-6自動車補修塗装工程について(2)前回は、ポリパテ付け作業で終了しています。図2-11に示すStep3とは、パテ付け面の研磨までを指します。パテ付け、研磨作業までが元の板金面に復活させる成形作業になります。
-
2-7自動車補修塗装工程について(3)前回は、Step4(図2-11参照)のプラサフ塗装とその研磨について解説しました。その中で、ブツ除去時やパテ研磨時にできる小穴を見逃さないためのガイドコートの使い方を説明しました。
-
2-8自動車補修塗装工程について(4)前回は、上塗りのブロック塗りとスポット塗りについて説明しました。ほとんどの場合、上塗りにはクリヤが塗装されます。
-
2-9スプレーガン-名手への道(1) ガンの基礎知識車の補修塗装ではスプレーガンの技能が大切だと言うことを理解できたと思います。
-
2-10スプレーガン-名手への道(2) ガンを使いこなすStep既報2.5~2.7に示した車の補修塗装で、プラサフ塗装を始め、ボカシ塗り技法を含めたスプレーガンによる塗装技術を紹介しましたが、実際にどのようにやれば良いのか分からなかったと思います。
第3章 いろいろな塗り方
-
3-1塗装方法を知ろう建築現場における塗装作業に注目すると、図3-1に示すように外壁を仕上げるのに、窓枠の養生をしている人、ローラ塗りをしている人、吹付け作業をしている人など様々です。
-
3-2液膜転写法塗装方法を大別すると、図3-4に示すように、塗料を直接、被塗物に移行する直接法と、微粒子の霧にして移行する噴霧法になります。
-
3-3直接法 はけ塗り前報の図3-4に示したように、塗装方法は直接法と噴霧法に大別されます。高速塗装に適する方式は、直接法の液膜転写法です。今回、紹介する方法は直接法で工具を介して塗る刷毛塗りとローラー塗りを取り上げます。
-
3-4直接法 はけ塗り刷毛の代表例を図3-13に示します。5)塗料の種類、塗り面積等に応じて適切なはけを選びます。一般に合成樹脂調合ペイントのように粘度の高い塗料では硬い毛(黒い馬毛)のずんどう刷毛を、ウレタンワニスやラッカーのように粘度の低い塗料では、やわらかい毛(白い羊毛)のすじかい刷毛を用います。
-
3-5直接法 ローラー塗りローラー塗りは刷毛塗りと工具が違うだけで、塗り方の基本は刷毛塗りと同じです。仕上がり面の平滑性は、はけ塗りに劣りますが、住宅の壁などの広い面積を塗るのに適しており、作業スピードは刷毛塗りに比べて3倍程度大きいようです。
-
3-6直接法 浸せき塗り、しごき塗り浸せき塗りは、次に示す2方式に大別されます。1つ目は、塗料槽に被塗物をどっぷり浸け、引き上げて乾燥させるDipping方式(浸せき塗り、ジャブ漬け塗りなど)です。2つ目は、被塗物に塗料を押し込むしごき塗りです。
-
3-7電着法 電着塗装の原理電気化学をベースとする塗装法が電着塗装です。水の電気分解を理解すれば、電着塗装の原理がわかります。
-
3-8電着法 前処理工程-化成被膜自動車に代表される工業塗装では、電着塗装を行う前に、前処理として、洗浄・脱脂・化成皮膜処理が行われます。
-
3-9電着法 電着塗装工程電着塗装装置の構成は一般的に次のようになります。
-
3-10噴霧法 静電気と静電塗装スプレーガンによる微粒化の原理とガンの使い方に付いては、第2章 2.9と2.10スプレーガン名手への道で解説しました。本節では、噴霧塗装に静電気を利用すると、塗着効率が2倍以上も増大すると言う話を紹介します。
-
3-11噴霧法 静電スプレーと塗料の電気抵抗値前回、静電スプレーは雷と同じ原理を利用していることを説明しましたが、液体塗料の電気抵抗値が静電スプレー作業において、どのような影響を及ぼすかについては言及しませんでした。
-
3-12噴霧法 粉体塗料の塗り方塗料メーカーは粉体塗料を平均粒径30-40μmに調製して、供給しています。液体塗料をこの程度の噴霧粒子にするためには空気霧化だけでは不十分で、遠心力で液体分子を引きちぎったりしなければなりません。
-
3-13噴霧法 粉体塗料の塗り方(つづき)今回は電界内を大量に移動しているフリーイオンの挙動に焦点を当て、塗装作業との関連について説明した後、コロナ放電式以外の塗り方について説明します。
第4章 塗料のルーツと変遷
-
4-1はじめに執筆中の「塗料・塗装の何でも質問講座」はこの第4章から後半戦に入ります。本講座の終了時点で、読者の皆さんにはペンキのことをよく知ってもらい、風呂場や床などの住環境を塗り替えたり、自分で作った工作物を塗って仕上げるまでになってもらえたら嬉しいなと思います。足場が必要な高所はプロのペンキ屋に任せればよいのです。
-
4-2塗料のルーツについてルーツ探しは誰もが興味を持っていますが、塗料・塗装のルーツとはと聞かれると、現代人は“塗料って何だ”と言って、あまり興味を示してくれないでしょう。一方、旧石器時代の方々に身振り手振りで塗料とは液状のもので、指や手にとって、彼方此方に塗るものだと伝えると、ものすごく理解が速いと思います。
-
4-3紀元後~飛鳥・奈良時代大沼清利氏は塗料の変遷をバインダー(被膜になる成分で、ビヒクルソリッド)に着目して克明にまとめ、国立科学博物館発行の「技術の系統化調査報告 第15集(2010)」に、“塗料技術発展の系統化調査”として報告しています。
-
4-4平安時代(日本最古の黒エナメル)図4-3に示す塗料の歴史の中に、平安時代に武器である楯(たて)と戟(げき)に塗る黒色エナメルの配合表が見つかりました。図4-6に示します。4)日本最古の塗料のレシピと言われています。奈良時代に作られた墨と同様に掃墨と膠が使用されています。
-
4-5鎌倉~戦国・南蛮貿易~江戸時代さて、今回も表4-2の続きになりますが、戦国時代から江戸時代における塗料の変遷を追って行きます。戦国時代には出土品や文化財がほとんどなく、歴史的事実だけから塗料・塗装の変遷を探ることになります。仏教伝来後、漆は仏像や寺院建築に使用され発展して行くと同時に、戦国大名の武具にも塗られていたようです。庶民の生活レベルでは、ニカワ(膠)、柿渋が塗料のバインダー(ビヒクル成分)として、使用されていたようです。
-
4-6江戸・黒船来航~明治時代イギリスで始まった産業革命と同様な大きな変化は日本では、黒船来航から明治維新にかけて現れます。鎖国が解かれて、政治体制が一気に変わり、鹿鳴館で代表される西洋文明が怒濤のごとく、日本に入ってきました。
-
4-7油性塗料時代 洋館旧岩崎邸の塗装片から見た塗料と塗装 1日本における塗料・塗装の変遷は次の様に進んできたと考えられる。A.塗料・塗装のルーツは漆塗りである(表4-1参照)
-
4-8油性塗料時代 洋館旧岩崎邸の塗装片から見た塗料と塗装 2前回の図4-10に塗膜断面の解析結果をまとめ、この中に
-
4-9ラッカー時代 (その1 木綿と硝化綿)4-7 塗料の変遷(その5) において、日本における塗料の変遷をA~Gのようであると示したが、ココで大きな忘れ物をしてしまった。それは硝化綿ラッカー(以降、NCラッカー)で代表される繊維素系塗料の存在をすっかり見落としたことである。
-
4-10ラッカー時代(その2 エアスプレーガンの誕生)日本では、第1次世界大戦後に残った火薬用NCの平和利用から塗料分野にNC(硝化綿、ニトロセルロース)が持ち込まれた。
-
4-11合成樹脂塗料時代 (その1 油とはどんな化合物か)本章は終盤を迎えており、今回より数回で、ラッカー時代に開始された工業塗装をさらに発展させた合成樹脂塗料について解説する。
-
4-12合成樹脂塗料時代 (その2 OPの塗料配合とSOPへの移行)1940年代から塗料用合成樹脂の代表になった油変性アルキド樹脂を4-12回と4-13回に分割して、紹介する。
-
4-13合成樹脂塗料時代 (その3 油を真似た油変性アルキド樹脂)今回ようやく、”油を真似て作られた合成樹脂塗料“の話ができることになり、嬉しい限りである。ところで、油を真似てとは、どんなことかを説明したい。
-
4-14合成樹脂塗料の発展連続被膜を形成する樹脂が塗膜の性能を大きく左右する。樹脂開発の経過は、表4-5(4-10掲載)で大まかに知ることはできるが、樹脂開発とそれに伴う塗料、塗装技術の変遷をまとめると、図4-29のように示される。13)
-
4-15合成樹脂塗料の種類別生産量の推移塗料は流動状態で被塗物を覆い、被膜を形成する。よって、塗料の必要条件は、(1)流動すること、(2)くっつくこと、(3)固まることになる。
-
4-16VOC削減型塗料-粉体とはどんな塗料なのか粉体塗装の事始めは鉄鋼をイオン化傾向の大きい亜鉛で被覆する金属溶射である。
-
4-17VOC削減型塗料-水性とはどんな塗料なのか前回の粉体塗料に比べると水性塗料には随分と親しみと言うか、近しいものを感じる。それは小学生の頃に水性塗料の仲間である水彩絵の具を使って居たこと、あるいは、木材を加工してくっつけるのに水性ボンドを使用した記憶があるからであろう。
第5章 塗料をより深く理解するために
-
5-1塗料(樹脂)選択の根拠について4章では、人類が時代と共に塗料とどのようにつき合ってきたのかを究明したく、塗料の変遷を取り上げてきた
-
5-2樹脂の成り立ち(その1)塗料用樹脂の特徴は、主鎖を形成する分子鎖の化学結合に依存する。例えば、図5-6に示すように、フタル酸樹脂(長油性アルキド樹脂)は主鎖がエステル結合からなるため、アルカリ性水溶液に浸漬すると、加水分解され、塗膜が溶解する。
-
5-3樹脂の成り立ち(その2)本稿では図5-14に示すエチレンやベンゼンのように2重結合を有する分子の成り立ちについて説明する。はじめに、エチレンとエタンとの違いは何かをまとめて見たい。
-
5-4塗料用樹脂のはなし(1)著者が感銘を受けた樹脂の教書は北岡協三氏の著書である。恐れ多いことであるが、エポキシ樹脂の成り立ち部分を一部、引用させて頂く。
-
5-5塗料用樹脂のはなし(2)主剤であるエポキシ樹脂(前回の図5-24)の両末端にはエポキシ基があり、硬化剤の有する活性水素H+と化学結合をして、クッキー塗膜を形成する。
-
5-6塗料用樹脂のはなし(3)準備中
-
5-7エポキシ樹脂(その1)準備中
-
5-8エポキシ樹脂(その2)準備中
-
5-9エポキシ樹脂(その3)準備中
-
5-10大型構造物の塗装系と樹脂の役割(その1)準備中
-
5-11大型構造物の塗装系と樹脂の役割(その2)準備中
-
5-12大型構造物の塗装系と樹脂の役割(その3)準備中
-
5-13塗料用アクリル樹脂入門(その1)準備中
-
5-14塗料用アクリル樹脂入門(その2)準備中
-
5-15塗料用アクリル樹脂入門(その3)準備中
-
5-16塗料用アクリル・シリコーン樹脂、ふっ素樹脂とは準備中