2024年は6色展開で登場!キッズサイズに新色ダークネイビーが追加。今年は、着回ししやすいアメリカンカジュアル風デザイン。なくなり次第終了なので、お早めに!
スリーエムのおススメ商品、開催中の特集を掲載!
日ごろからの備えが大事!
避難時の持出袋や非常食など、緊急時に必要な備蓄商品などを揃えました。是非ご覧ください
短納期商品、新商品、セール情報、豆知識等のお役立ち情報を随時更新しています。
施工管理は KANNA (カンナ)にお任せ!「言った言わない」問題、連絡手段が多い、報告書作成に時間がかかる、など現場のあるあるを解決します!
環境に配慮した様々な商品=エコロジープロダクトを紹介しています。日々のお仕事の中で使うものから選ぶことで、環境に配慮した取り組みへのきっかけにお役立てください。
オフィスや現場で必要な清掃用品が勢ぞろい!
オフィスや作業場はみんなで共有するスペースが多くあり、整理整頓してきれいに保つのは意外と難しいですよね。またテレワークによって、これまで仕事場ではなかった場所で仕事をする方もいらっしゃるのではないでしょうか?仕事場を快適に片付けて、効率アップを図りましょう!
マシニングセンタの種類や仕組みについてご紹介します!芝浦工業大学 デザイン工学部 デザイン工学科 教授 澤 武一氏 にご執筆頂きました、「マシニングセンタの基礎講座」が好評連載中です!是非ご覧ください。
2019年7月22日より、RoHS指令(特定有害物質使用制限)で制限される制限物質が現在の6種類から10種類に種類が増えます。新たな制限物質が含まれる商品は欧州への輸出が出来なくなります。10種類の制限物質に対応をした作業台がサカエから販売されました。
厨房・食品工場・医療・研究所など、様々な場所で使用されているステンレス作業台が、サイズ指定などカスタマイズ可能になりました。
ねじに関する豆知識・知って役立つ情報が満載!宮城教育大学 教育学部 技術教育専攻 門田 和雄 准教授にご執筆いただきました、「ねじの基礎講座」が好評連載中です!是非ご覧ください。
工場の区画・防虫・温度管理に不可欠なビニールカーテンが1mm単位でサイズ指定可能!制電や防炎仕様などバリエーション豊富!
電気にまつわる様々な事項をご紹介します!常深 信彦 氏にご執筆いただきました、「電気のおはなし」が好評連載中です!是非ご覧ください。
さくさく簡単にお探しのオムロン(omron)製品が見つかる是非お試しください
モノタロウで販売している人気商品の定期注文サービスをご紹介します。毎回ご注文いただかなくても定期的に商品をお届けする便利なサービスです。 人気商品の中から定期注文できるようになりました。
今流行の太陽光発電に必要な部材を集めてみました!
あきらめていませんか?バッテリーを再生すればノートPCを使い続けることができます。製造中止のバッテリーもOK!探してください、あなたのバッテリーを。