墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプのレビュー
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
2024-03-11
- 用途:
- 高所作業
- 対象商品:
- 41780918
たまにある高所作業用に購入。
使用頻度が少ないので、なるべく安くてしっかりしたものを探していました。
安価だけれど作りはしっかりしていて問題はない。
初めて装着する時は付属のマニュアルを見ながら四苦八苦したが、2回目以降はスムーズにス着できる。
有限会社朝日工業 様2023-06-03
- 用途:
- 足場の安全パトロール時
- 対象商品:
- 41780918
月に1回安全パトロール時に装着して足場に上ります、安価なものを探していましたので助かりました。
初めて使う人には少しマニュアルがわかりにくかったので、写真等あればさらに良かったです
2021-06-16
- 用途:
- 雨樋の詰まりの掃除
- 対象商品:
- 41780918
家庭使用です。雨樋の掃除用に購入しました。身長175cmの私、165cmの息子が利用しましたが、脱着は簡単で、サイズ合わせも簡単です。
ただ、背中の真ん中に「モノタロウ」のロゴが目立つので、ちょっと気になります。ローマ字の方がよかったですね。
3人が参考にしています
2020-11-26
- 用途:
- 高所作業車に乗って看板などの取り付け時
- 対象商品:
- 41780918
着脱が割とスムーズにでき、サイズも割と太めから細身まで案外幅広く使えた。
付けていて安心感がある。
1人が参考にしています
株式会社総務部 様2020-07-02
- 用途:
- 塗装作業時、機械のメンテナンス時 樹木の伐採
- 対象商品:
- 41780918
そう高くないところで使用します。
かすがい等を樹木や屋根の棟とかに打ち込み、他の安全器具とともに使ってます。
人を雇ってますから、この器具は必需品です、が、軽負担で効果を期待でき出ます。
1人が参考にしています
有限会社平中鉄工所 様2021-03-25
- 用途:
- 屋外配管メンテナンス時
- 対象商品:
- 41780918
「モノタロウ」の大きな文字の刺繍が無ければ、もっと買います!!(小さなラベルにして下さい)
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。今後の開発の参考にさせていただきます。